This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2HV:通过以太网将应用程序映像下载到 DDR 并运行

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/932844/ccs-tda2hv-download-appimage-into-ddr-by-ethernet-and-run-it

器件型号:TDA2HV

工具/软件:Code Composer Studio

我可以通过以太网将 appimage 加载到 DDR 中、速度足够快。 是否存在从内存运行此应用程序映像而不进行功耗回收(SBL 或其他内容)的方法? 然后使用仿真器连接到程序。

如何做到这一点?

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您可以将 PC 移动到开始偏移、这应该足以开始从新加载的映像中执行。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但我不明白我需要为此做些什么。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    由于没有进一步的更新、因此关闭此线程。

    此致、

    Brijesh