This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在 ti_cgt_TMS470安装程序中的 SIGSEGV (分段故障)上以 Linux 方式安装任何 CCS 10中断

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/934321/ccs-ccstudio-linux-installation-of-any-ccs-10-interrupts-on-sigsegv-segmentation-fault-in-ti_cgt_tms470-installer

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试在 openSUSE 15.1上安装 CCS 10.1和10.0、但由于此安装程序中的分段错误、这两个安装程序在 ti_cgt_TMS470软件包安装上都失败。 我尝试从控制台运行此安装程序、并发现在退出此安装程序时出现 segfault:

用户@主机:~/tmp/tms470 /tmp/ccs_308bab8b-971f-41d7-4157-4d0454d53800/CGT_DEFAULTLIBS_TMS470/ti_cgt_tms470_20.2.0.LTS_linux_installer_x86.bin --prefix "/home/user/ti/ccs1000/ccs --eclipseprefix "/home/user/ti/ccs1000/ccs/eclipse --ccs true
--------------------------------------------------
欢迎使用 TMS470代码生成工具设置向导。

--------------------------------------------------
选择安装目录

请指定 TMS470代码生成工具的目录
已安装。 安装需要445254 KB。

目标目录[/home/realmer/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS:

--------------------------------------------------
安装程序现在可以开始在上安装 TMS470代码生成工具了
计算机。

是否要继续? [y/n]:

--------------------------------------------------
安装程序在您的计算机上安装 TMS470代码生成工具、请稍候。

 安装
 0%_________________ 50%_________________ 100%
 ################################

--------------------------------------------------
安装程序已在计算机上完成 TMS470代码生成工具的安装。

分段故障(转储内核)
用户@主机:~/tmp/tms470

安装过程从以下参数开始:./ccs_setup_10.0.0.00010.run --enable-components PF_MSP432、PF_CC2X、PF_CC3X、PF_TM4C

完全安装和 Web 安装的10和10.1都显示相同的行为。 9.3安装时不会出现任何问题。 日志已在安装过程中上传。

是否有方法可以绕过此错误或手动安装以使用 CCS 10.1? 或者是否有办法对其进行更多的故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    您能否提供任何和所有安装日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    如果可以的话、我可以提供甚至是内核转储(48MB)。 我已经收集了。 我应该将文件放在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Alexey Pavlov"]如果有助于,我可以提供甚至是内核转储(48MB)。

    它可能会。 您能将其压缩到更小的尺寸吗?

    在任何情况下、让我们从现在的安装日志开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件。

    e2e.ti.com/.../20200824235722.zip

    压缩磁芯重量17MB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexey。 我正在与安装专家合作、并将告知您任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请告诉我、是否有任何其他跟踪/内核转储会有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、

    我无法访问 openSUSE,但是,您能否尝试之前的18.12版本,看看是否出现了同样的问题?

    www.ti.com/.../ARM-CGT

    谢谢

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考,我在 VirtualBox 上安装了 openSUSE 15.2 64位 GNOME 桌面 VM。 我可以安装 CCSv10.1.0、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    我随 CCS 9.3一起安装了它。 我是否应该下载独立版本并尝试重新安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、

    请尝试安装任何18.12补丁版本。  我不认为我们将安装程序配置中的任何内容从18.12更改为20.2。  我希望这两种模式的行为都是一样的。

    此外、如果您尝试从以下链接安装20.2版本、则在 segfault 之后是否会生成任何安装文件?

       www.ti.com/.../ARM-CGT-19

    您的 openSUSE 版本是32位还是64位?  是虚拟机吗?

    谢谢
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    经过测试的独立安装程序:

    ti_cgt_tms470_18.12.6.LTS_linux_installer_x86.bin
    ti_cgt_tms470_20.2.2.LTS_linux_installer_x86.bin

    两个安装都成功、但以 segfault 结束。

    我在 Real HW 上有 openSUSE 15.1 64位(没有32位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、

    我们已在 Jira TT 下捕获此安装程序错误:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10054 

    感谢您的额外测试。  您是否知道较早的编译器版本是否也存在 openSUSE 版本的问题?   https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-17 

    谢谢
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、

    您能否尝试全新的18.12.7.LTS 安装程序、看看您是否有同样的问题?  这些是我们的首款64位 Linux 安装程序、我们想知道您的问题是否是由于旧的安装程序是32位的。 未来的所有安装程序也将是64位。  18.12.7.LTS 版本可作为 CCS 更新/安装下载、也可通过 TI.com 下载。

    谢谢、

    安娜