Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14
工具/软件:Code Composer Studio
你好
这更像是一个错误报告和指南、用于说明其他人是否遇到相同的问题。 我正在使用
- evmK2H
- CCS 9.3
- GNU v9.2.1 (Linaro)编译器
- Linux 主机
GNU 编译 器的原因是 TI 编译器不适用于 A15、因为 ARM 的唯一目标是 GNU.targets.arm.A15F。
当我创建一个新的 CCS 项目时、选择目标、Cortex A、编译器 GNU v9.2.1、空项目(带有 main.c)、为其命名并完成。
现在尝试进行编译。 失败时出现以下错误:
Makefile:137:目标'test.out'的配方失败 ti/ccs930/Ccs/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-9-2019-Q4-maj/bin/。/lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:错误:./main.o 使用 VFP 寄存器参数、test.out 不使用
好的、从技术上讲、它在链接时失败、而不是编译...
因此、问题是代码是使用硬浮点(默认设置)编译的、但链接器不会设置为使用硬浮点。 我的快速修复方法是也只需将"-mfloat-abi=hard"添加到链接器命令中。
工程-属性-编译- GNU 连接器-编辑标志... 然后在 其中粘贴-mfloat-abi=hard。 应用并关闭。 compile 和 Bob 是您的叔叔。
希望这能帮助未来的用户、或许技术支持人员构建修复程序。
Christo