This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JTAG 断开连接改进请求

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164069/jtag-disconnection-improvement-request

Ki 和朋友们、

在最长的时间内(根据我的经验)、调试器软件无法正常处理目标电源意外损耗或 JTAG 断开连接。  当连接断开时、y'all 会弹出一些对话框、询问用户是否要使器件退出低功耗模式、 但是、"no"和"cancel"选项似乎永远不起作用、直到您单击它们的次数太多或者完全断开到调试器的 USB 连接。

在我看来、这似乎是您在某处有一些重试计数器、该计数器的值设置为 wayyyy 过高。  对此有什么想法吗?

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    嗯、我听说过关于这一点的类似反馈。 "取消"只能保释。 如果您按"是"、您可以恢复吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时是会恢复(假设我仍然有 JTAG 连接)、但大多数情况下、它只会关闭窗口并弹出另一个错误窗口(它似乎在我上面发布的两个窗口之间交替)。  基本上、尽管我点击了什么、该窗口仍然会弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家是否也对索引器进行了一些更改、以及如何报告错误?  我看到"Problems"窗口中显示的内容与编译器输出之间存在很大的脱节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="262659" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164069/jtag-disconnection-improvement-request/4379752 #4379752"]是否所有用户都对索引器进行了一些更改以及如何报告错误?

    这里没有什么变化

    [引用 userid="262659" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164069/jtag-disconnection-improvement-request/4379752 #4379752"]我发现问题窗口中显示的内容与编译器输出之间存在很大的脱节。

    您可能会在 Problems 视图中看到不影响编译的 Codan 错误:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944045/ccs-drv8301-69m-kit-error-after-first-build-with-iqmpy/3487436#3487436