大家好、
我在使用 Code Composer Studio 12 (CCS 12.0.0.00009)时遇到了一个不重要但很烦人的问题:我无法让 CCS 使用制表符而不是注释前的空格...
它应如下所示:
STRUCT_NAME struct_variable_name =
{
4, //Length
"COM", //Command
"?", //Command type
};
相反、CCS 会实现以下目标:
STRUCT_NAME struct_variable_name =
{ 4, //Length
"COM", //Command
"?", //Command type
};
忽略我找不到第一个元素的新行的选项、CCS 会将选项卡更改为空格。 我试着用谷歌搜索它,找到了一些提示,但它不起作用! 我将首选项->C/C++->CodeStyle ->格式器->缩进设置为“仅制表符”和“仅使用制表符进行前导...”。 在格式化板->注释下、我禁用了"在代码和行注释之间保留空格..." 。
我缺少什么? 我看到很多帖子和设置都是“强制空间”,但我想“强制选项卡”。 即使只有第一个代码示例中的选项卡、它也会将它们更改为空格。
感谢您的帮助和祝您一切顺利
托比亚斯
PS.:我希望插入的代码保留不可见的字符。