This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:TMDSEVM6678LE

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1165060/tmdsevm6678-tmdsevm6678le

器件型号:TMDSEVM6678

我正在使用 evm6678le 评估套件。 其中有两个仿真器,即 XDS 100 V1和 XDS560仿真器。 我也安装了驱动程序。 当我连接仿真器时、它被检测到。我能够使用 XDS560仿真器进行闪存。 但 XDS 100仿真器无法正常工作。 我正在尝试检查并验证连接。 但验证失败了。 我无法使用 XDS100仿真器。 请告知原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、当 XDS560过板连接到 EVM 时、它会处理仿真访问。 用户甚至可以搜索 EVM 原理图来确认这一点。 由于 XDS560比 XDS100更出色、因此我不会寻求后者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    两个仿真器都应该工作。 我听说过某些主板、它不……

    虽然我不知道为什么它不起作用,但当我卸下(拧下) XDS 560仿真器时,它开始与 XDS 100 V1一起工作。

    连接验证也会与 XDS 100仿真器传递。  

    要获得更快速的解决方案、您可以尝试此方法。

    此致

    Shankari G