This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer 无人值守安装

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1165230/code-composer-unattended-install

您好!

我知道有一种从 命令行安装 Code Composer 的方法。

但是、如果我要使用以下选项进行安装:

./ccs_setup_12.1.0.00007.run --enable-components PF_OMAPL --mode unattended

我会从安装程序中获取默认工具链:

  • TI-CGT-ARM_20.2.7.LTS
  • TI-CGT-armlvm_2.1.2.LTS
  • TI-CGT-C6000_8.3.12

但是、如果我想安装不同的工具链版本以及 PRU 的工具链、该怎么办?

我的目标是:

  • C6000_7.4.24
  • TI-CGT-PRU_2.3.3

是否有任何方法可以实现这一点?

我知道我也可以在无人值守模式下安装工具链、但这必须在 CCS 中注册、我如何从控制台执行此操作?

我想这样做是为了在我们的 Continuous Integration 环境中自动安装工具。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="521099" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1165230/code-composer-unattended-install。]我知道我也可以在无人值守模式下安装工具链、但这必须在 CCS 中注册、我如何从控制台执行此操作?

    请参阅第三个常见问题解答、该常见问题解答称为:

    "是否有命令行选项可为新安装的编译器工具版本指定路径、以便 CCS 能够检测到该路径?"

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJpAFDF7v70N4B0-zFMXpw__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki