This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将 J-link 调试器添加到 CCS

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923260/ccs-adding-j-link-debugger-to-ccs

主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在尝试按照以下链接中的步骤将 Segger J-link 添加到 CCS 中的调试器列表: https://wiki.segger.com/TI_Code_Composer_Studio

我的 CCS 版本:版本:9.3.0.00012

 当我单击检查更新时,它会向我提供可用更新的列表,但找不到与 J-link 相关的更新,并且我收到此警告消息:  

请帮助解决此问题、这对我来说是一个时间关键的问题。  

谢谢、

Arshiya Tabassum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FWiw、我收到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshiya、

    我看到多个更新站点存在问题、而不仅仅是 SEGGER 站点。 该错误是以前报告过的错误。 不幸的是,我们从未确定根本原因。 有关解决方法的更多详细信息和建议、请参阅以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/745390

    另请注意、CCS v9.3安装程序附带了 J-Link 支持。 因此、您可以在现有安装上重新运行安装程序、它应该会检测到安装程序、并允许您添加第一次未安装的组件(例如 J-Link 支持)。

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    J-link Web 链接有问题,如果我单独打开它只是检查,则会出现以下 错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arshiya -这是我们所期待的。 您无法从 Web 浏览器访问 J-Link 更新站点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 说:
    您无法从 Web 浏览器访问 J-Link 更新站点。

    或任何 CCS 更新站点。