This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:cc2640r2f 时钟配置

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922231/ccs-cc2640r2f-cc2640r2f-clock-configuration

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我进行了时钟配置、它工作正常  

当我在 i2c 总线中使用 i2c 模块读取传感器时、总是很忙

当我在时钟函数之外读取相同的 i2c 时、它正常工作

为什么 i2c 在时钟函数中不起作用?

实际上、SPI 和位 bang 在时钟函数中工作  

我在这里发送二次函数第一个时钟 A、CLOCKB ..函数在那里这些是每3秒读取一次数据这个循环正在工作 i2c 总是很忙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为一种更好的实现方法是使用一个函数、在该函数中、您将访问 I2C 并在您从时钟函数发布的信标上挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟函数的优先级是多少?

    它是否具有高优先级、因此会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑您看到的是不同函数在哪个上下文(HWI、SWI 等)下运行所导致的。