This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR1843BOOST:天线硬件设计与软件设置(天线 FOV 问答)

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922076/compiler-iwr1843boost-antenna-hardware-design-vs-software-setting-antenna-fov-q-a

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI  

         当我们使用1843设计更宽的 FoV 或更窄的 FoV 天线时,需要根据器件代码修改哪一部分 (使用 TI EVB 进行更宽或更窄的 FoV 基准测试)

       可以提供帮助吗?

BR

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agate、您好!

    这是一个非常广泛的问题、因为 FoV 取决于天线设计中的各种因素、其中一些因素会影响软件(例如使用的发送和接收通道数量以及这些元件的放置方式、即几何形状)。 请为您的目标提供一些具体的详细信息。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI  

             我们仅关注天线 FoV 参数 ,如果 FoV 变得更宽或 更窄,则需要修改哪些参数。  

             其他则保持不变。  (例如、使用的发送和接收通道数量以及这些元件的放置方式、即几何形状)

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agate、您好!

    您能否还指出您所指的是哪个演示、以便我们可以指导您了解代码?

    此致

    尼廷