This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK-ODS:CCS/IWR6843ISK-ODS

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922982/ccs-iwr6843isk-ods-ccs-iwr6843isk-ods

器件型号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、我无法从 Resource Explorer 导入 MSS 和 DSS 代码、而是收到以下错误消息:

收到的信息:" 错误400无法解析位置:'c:/out_for_box_demo/68xx_ods_point_cloud_demo/src/ods_point_cloud_68xx_dss.projectspec'!

HTTP 错误400位置无法解决:'c:/out_for_box_demo/68xx_ods_point_cloud_demo/src/ods_point_cloud_68xx_dss.projectspec'!

开放的我们党: /ide/importProject
状态: 400
消息: 无法解析位置:'c:/out_for_box_demo/68xx_ods_point_cloud_demo/src/ods_point_cloud_68xx_dss.projectspec'!
Servlet: -

"="">eclipse.org/jetty">Powered (由 Jetty 提供):// 9.4.24.v20191120
"、状态代码:400  

错误:收到的消息:" 错误400无法解析位置:'c:/out_for_box_demo/68xx_ods_point_cloud_demo/src/ods_point_cloud_68xx_dss.projectspec'!

HTTP 错误400位置无法解决:'c:/out_for_box_demo/68xx_ods_point_cloud_demo/src/ods_point_cloud_68xx_dss.projectspec'!

开放的我们党: /ide/importProject
状态: 400
消息: 无法解析位置:'c:/out_for_box_demo/68xx_ods_point_cloud_demo/src/ods_point_cloud_68xx_dss.projectspec'!
Servlet: -

"="">eclipse.org/jetty">Powered (由 Jetty 提供):// 9.4.24.v20191120
在 doRequest (位于:C:\ti\ccs1010\ccs\tirex4\ti-reex-core\out\shared\request-workers.js:39:15)处、状态代码为400时、向 localhost:53103/.../importProject 发出请求 进程中._tickCallback (内部/进程/下一个_tick.js:188:7)

还有没有一个位置可以下载所有演示的 CCS 文件? 因为我在下载 Industrial Toolbox 4.4.1时没有这些工具