This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具中提供了什么类型的数据? 我可以导出吗? 我听说它是一个 CSV 文件

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922418/iwr1443boost-what-type-of-data-is-available-in-the-mmwave-demo-visualizer-can-i-export-it-i-heard-it-s-a-csv-file

器件型号:IWR1443BOOST

毫米波演示可视化工具中提供了什么类型的数据? 我可以导出吗? 我听说这是一个 CSV 文件。它需要任何外部板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6224544:

    毫米波演示可视化工具中提供了什么类型的数据?

    [CD]>>要查找有关发送至毫米波演示可视化工具的信息的更多信息,请参阅以下路径

    /packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    具体请转到标有:输出信息发送到主机的部分

    在这里、您可以找到演示可视化工具发送和使用的数据的说明、以显示数据。

    此外、文件 MSS_main.c 或有时是 main.c 是通过 UART 发送数据的位置。

    2.我可以导出吗? 我听说这是一个 CSV 文件。它需要任何外部板吗?

    答:您可以使用"Plot"选项卡下的"Record"按钮以.dat 文件的形式在 Demo Visualizer 中导出收集的数据。

    b.演示可视化工具会生成纯二进制.dat 文件、而不是 CSV。 要生成 CSV 文件、您必须创建解析器、然后相应地填充 CSV 文件的单元格。

    c.除非您想在处理之前检索原始 ADC 数据、否则您不需要外部板来提取数据、在这种情况下、您将需要基于 DCA1000板的设置。

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。
    您的回复对我帮助很大。
    根据您所说的内容、我可以通过计算机上的毫米波演示可视化工具导出 the.bat 文件、但如果该文件要成为.CSV 文件、它仍然需要解析器?
    我可以在 Internet 上找到此解析器吗?
    因为我想获取 CSV 来分析数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6224544:

    dat 文件是纯二进制数据(1和0)、这就是您需要了解传入数据的结构以便解析数据的原因。 如果您访问 dev.ti.com/gallery 并通过单击"Import to GUI Composer button"在 GUI Composer 中打开 Demo Visualizer GUI、您将能够查看 JavaScript 源代码。 在这里、您将找到一个示例、说明如何解析数据、以便您自己创建数据。 您需要自行创建、因为我们不支持直接导出到 CVS 的示例。 尽管根据您编写解析器代码的语言、我确信有一些库可以让您写入 CVS 文件。

    此致、

    Connor Desmond