This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:DSP 套件 C6713的仿真器?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922898/ccs-tms320c6713b-simulator-for-dsp-kit-c6713

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我想了解 DSP 套件 TMS320C6713、但由于 大流行病、目前无法访问我的校园实验室、而且我无法为我购买新的硬件套件 TMS320C6713、但我是否可以在没有套件的情况下工作?是否有任何模拟或仿真器方案可帮助我 在没有实际硬件的情况下完成我的工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持仿真的 CCS 的最后一个版本是 CCSv5.5。 请注意、此版本非常旧且不受支持、因此如果您在使用它时遇到问题、我们只能提供最少的支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有实际硬件套件 C6713的情况下、CCS v 5.5能否为 DSP 套件 C6713提供软件仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv5.5附带 C6713设备仿真器。 它到底是模拟什么?  

    模拟 C67x 内核、L1D、L1P、L2高速缓存、EDMA、 QDMA、计时器(2)、EMIF、可连接异步和 SDRAM 存储器型号、McBSP (2)、McASP (2)和中断选择器。 不对 HPI 和 I2C 建模。  


    请注意、它正在仿真器件、而不是 DSK 电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "请注意、它模拟的是器件、而不是 DSK 电路板。 "抱歉我无法理解。 如果我想检查、我是为 DSP kitc6713 LED 开关编写了正确的代码还是为音频处理编写了正确的代码 、我是否可以通过仿真器验证代码功能?而不使用实际的硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您专门为 DSK 编写了代码、则无法保证它能够在器件仿真器上成功运行。 这是因为器件仿真器不会模拟任何电路板外设等

    如前所述、仿真器仅模拟 C6713器件本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说只能对处理器 C6713进行仿真?我们可以 在仿真器上执行复杂的加法和乘法程序、然后将其传输到实际的硬件套件 C6713、而无需对代码进行任何修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Abubakar Talha"]您是指只能模拟处理器 C6713?[/引用]

    是的

    [引用 user="Abubakar Talha">我们能否 在仿真器上执行复杂的加法和乘法程序、然后将其传输到实际的硬件套件 C6713、而无需对代码进行任何修改?  [/报价]

    从仿真器迁移到硬件时始终需要考虑一些注意事项(反之亦然)、因此您不可能只需获取整个应用程序并将其迁移到硬件而不进行任何更改。 但是、人们可以在仿真器上测试某些组件和算法代码、然后将该部分代码移至 HW、这是非常合理的。