This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:蓝牙 BLE 堆栈中的 UART

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921390/ccs-launchxl-cc1352p-uart-in-bluetooth-ble-stack

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

我需要通过蓝牙 BLE 堆栈添加 UART 功能。 我尝试在"多外设"项目中添加相同的内容。 我添加了 UART 驱动程序及其代码、但无法在控制台上写入任何内容。

是否有任何其他方法可以通过 UART 向 BLE 发送数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、

    我添加了一名专家来提供帮助。 您是否了解了菜单系统在简单外设中的实现方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akanksha:

    对此进行了任何更新? 正如 Evan 所说、查看在简单外设和简单中央项目中实现的菜单系统可能是您的最佳参考。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。 我查看了菜单系统。

    我在简单外设中禁用了显示命令、然后 UART 回波工作正常。

    现在,问题是我想使用 UART 打印代码中的许多值,但我无法实现这些值。 我在任何地方都找不到相同的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akanksha:

    现在、您可以使用 UART 回波了、我建议您查看以下链接中的 UART 文档、然后选择"Drivers and Documentation"部分下的"uart.h"、这样就会向您展示 UART API 并提供使用示例。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP24VgJ7gbuZWQrdF16tIg__pTTHBmu__LATEST

    此致、
    Alec M