This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:无法执行完整的闪存擦除

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922544/ccs-tm4c1294ncpdt-not-able-to-execute-complete-flash-erase

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个项目、该项目专用于具有 TM4C1294KCPDT 和512KB 闪存的定制板。 后来、我们将其更改为具有1MB 闪存的 TM4C1294NCPDT。  

当我刷写代码时、我可以在内存浏览器中看到只有512KB 被擦除。 我已将.cmd 文件中的闪存范围更改为 闪存(RX):origin = app_BASE,length = 0x00100000,我还可以看到在我的调试设置中选择了擦除整个闪存。 此外、我在项目的常规设置中选择了 TM4C1294NCPDT。  

我还需要更改其他内容吗? 我希望擦除整个闪存、因为我仅在位置为0xFF 时存储数据。

谢谢你。

-Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Deepak rai"]此外,我在 项目的常规设置中选择了 TM4C1294NCPDT。  [/报价]

    您能否确认正在使用的目标配置(CCXML)文件也是针对 TM4C1294NCPDT 配置的?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ki。 这解决了我的问题。 我可以在内存浏览器中看到整个1MB 正在被擦除。

    我不知道该文件更改。

    谢谢你。

    此致、

    Deepak