This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS10在尝试加载符号/运行调试时崩溃

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921851/ccs-ccstudio-ccs10-crashes-when-trying-to-load-symbols-running-debug

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

同一项目在 CCS9.3上运行、但现在在 CCS10上崩溃。 闪存后尝试运行调试时会崩溃、但我还注意到、如果我尝试在另一个项目下加载.out 文件并使用"添加符号"、则会失败。 DebugServer 日志和 eclipse 在 OSX 和 Linux 下已确认损坏、但没有任何有用的信息。 附件是 OSX 崩溃转储、如果您检查第1242行、它似乎会显示在加载目标文件时失败。

e2e.ti.com/.../8838.crash.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会共享*。out 文件? 如果您不想公开发布*。out、请与我开始私人对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直尝试私下发送它、但单击"发送"时不断收到500错误:"站点处于脱机状态或发生了未处理的错误。 我们很抱歉并记录了错误。 请再次尝试您的请求、或者如果您知道网站管理员也会让他们知道谁。"

    是否存在文件大小限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供测试案例。 我可以在 Linux 上重现此问题(Ubuntu 18.04)。 Windows 上没有问题。 我将为此文件一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此而归档的错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9946

    谢谢

    Ki