This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-TMS57012:LAUNCHXL2-TMS57012

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, ENERGYTRACE, TMS570LS1224, TMDSEMU110-U, TM4C129ENCPDT, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921557/ccs-launchxl2-tms57012-launchxl2-tms57012

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、 TMS570LS1224、 TMDSEMU110-U、 TMDSEMU110-ETH、 TM4C129ENCPDT、 INA210

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

美好的一天!

我有一个具有 XDS110调试接口的 LaunchXL2-TMS57012。 当我在 CCS Studio 10.0中启动 EnergyTrace 函数时、我始终会收到以下错误消息:

"\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\dvt_4.1.0.202001311011\AnalysisLibrary\DataProviders\EnergyTrace\EnergyTrace_MSP432_XDS110.ccxml 与当前目标配置 C:\TI\LaunchPad\examples\PWM\targetConfigs\TMS570LS1224.CCX"。

在 CCS 菜单"Windows->Preferences->Code Composer Studio->Advanced Tools->Energy Trace Technology"中、无法更改默认器件类型 MSP432/RF432/CC13xx/CC26xx。

菜单为灰色阴影。 问题是什么? 要使 EnergyTrace 功能可用、必须做些什么?

谢谢、此致、

Heinz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heinz、

    [引用 user6208246]]我有 一 个具有 XDS110调试接口的 LaunchXL2-TMS57012。 [/报价]

    您是否有独立的 XDS110 (TMDSEMU110-U)以及 HDR 附件(TMDSEMU110-ETH)? Hercules Launchpad 中内置的 XDS110调试探针通常不具有 EnergyTrace 功能。  

    [报价用户="user6208246"] 要使 EnergyTrace 函数可用,必须做些什么?

    由于可与 Hercules 器件一起使用的唯一 EnergyTrace 模式是独立模式、因此可在调试会话之外启用该模式。  

    考虑到这是一个包含两个步骤的过程、这会有点麻烦、但不会减损 EnergyTrace 功能本身:刷写器件、关闭调试会话、然后从编辑视图启动 EnergyTrace。  

    无法从调试会话内部启用 EnergyTrace 的原因是该工具查询目标以获取器件的额外功能、因此在使用 Hercules 时失败。

    (编辑)我刚刚提交了增强请求 EXT_EP-9918以改进此方案的处理。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    美好的一天!

    非常感谢您的快速响应。

    我通过 TM4C129ENCPDT 使用板载 XDS110仿真。 在 LaunchPADXL2-TMS57012的原理图中、我在连接 到 TM4C129ENCPDT 的 TMS570LS1224 MCU 内核电源中看到了一个带有 OPAMP 的分流电阻器。 因此、我认为原则上应该可以从电路板中获取核心电流的值。

    遗憾的是、您在调试会话中启动 EnergyTrace 功能的建议不起作用。 仍然只有 MSP432... 显示在 EnergyTrace 程序的首选项菜单中。

    也许您还有另一个我可以尝试的 Idee?

    谢谢、此致、

    Heinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heinz、

    [引用 user6208246]I 通过 TM4C129ENCPDT 使用板载 XDS110仿真。 在 LaunchPADXL2-TMS57012的原理图中、我在 连接  到 TM4C129ENCPDT的 TMS570LS1224 MCU 内核电源中看到了一个带有 OPAMP 的分流电阻器。 因此、我认为原则上应该可以将核心电流的值从电路板中获取出来。[/引述]

    如前所述、launchpad 附带的 XDS110调试探针不支持 EnergyTrace、因此无法直接从 CCS 进行电流/能量监控。

    我并不完全确定您所指的运算放大器+分流器、但如果它是 U6、您将能够使用自定义代码测量与 TMS570 AD 输入3中 INA210输出电压成比例的电流。  

    此致、

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    感谢您的回答。

    没错、我指的是 U6运算放大器 INA210输出。 但是、由于 INA210的输出似乎连接到 U7 TM4C129ENCPDT AD 输入3而不是 TMS570 AD 输入、我不知道如何为此编写代码。 不过、第一步、我只需直接测量 U6的输出电压、然后从电压中计算 TMS570的电源电流。 最后一个问题、是不是可行的、是的、如何 访问 TM4C129ENCPDT AD 转换器输入?

    此致、

    Heinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="user6208246"]但 由于 INA210的输出似乎 连接到 U7 TM4C129ENCPDT AD 输入3而不是 TMS570 AD 输入[/引用]

    是的、您是对的;我忽略了它连接到 TM4C129。

    在这种情况下、XDS110支持没有读取该引脚的规定。 抱歉。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我的问题没有解决办法、但非常感谢您的支持和帮助!

    此致、

    Heinz