This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:Code Composer Studio 版本5 -使用 XDS110Emulator 连接到 LCDK6748

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922533/ccs-tmdslcdk6748-code-composer-studio-version-5---connect-to-lcdk6748-using-xds110emulator

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

尝试运行 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_the_uPP_EVM_example_applications_from_the_BIOS_PSP 上提供的 UPP 示例应用

新安装的 Code Composer 版本5更新了仿真包、以便在下拉菜单中配置 XDS110。 LCDK6748配置文件不在列表中。

使用 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html 更新了仿真包

已安装 Windows 32位版本及发行版  9.2.0.00002。

分析文件 TMS470R53X_regids.xml 时不断出现错误

已尝试重新安装版本5 CCS、很不幸。

如果您知道如何修复此错误或知道如何在新版本的 CCS 版本10上运行此示例、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv5不支持 XDS110。 您至少需要 CCSv6.1.0才能使用板载 XDS110调试探针。 如果您使用的是独立外部 XDS110调试探针、则至少需要 CCSv7.0

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#introduction

    嵌入式(板载) XDS110调试探针与 Code Composer Studio (CCS)开发环境6.1.0版及更高版本兼容。

    独立的 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)需要 CCS 版本7.0.0或更高版本。


    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何与 LCDK6748和较新版本的 Code Composer Studio 兼容的 UPP 示例应用关于版本7。  

    我正在使用独立的 XDS110调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Sheehan Abeysena">是否有任何与 LCDK6748兼容的 UPP 示例应用程序以及较新版本的 Code Composer Studio 关于版本7。  [/报价]

    很抱歉、我对这个示例不了解太多要评论的内容。 我建议在处理器论坛中开始新的主题:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791

    谢谢

    Ki