This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2672:使用自定义 make 文件;编译器未安装

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922087/ccs-msp430fr2672-using-custom-make-file-compiler-not-installed

器件型号:MSP430FR2672

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一位客户使用自己的 make 文件在 CCS 中管理工程的编译。  他们使用 cygwin 来运行 make 文件、这会调用 MSP430编译器、链接器等  我想、当这样做时、CCS 不关心编译器版本、因为它不管理编译。

我有一份他们的项目副本、并尝试帮助解决 MSP430的问题。 他们没有这个问题、但我有。  它已经成功地为我工作了一段时间、但最近我在构建时开始遇到错误。

"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的-空{MSP430]。  请参阅帮助>安装新软件... "

我使用的 CCS 和编译器版本与客户 CCS10、TI v20.2.1.LTS 相同。

我尝试重新导入客户的项目、并认为工作区中的某些内容已损坏、我创建了一个新项目并再次尝试-同样的问题。

有什么想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    您是在 CCS 内部还是在外部使用命令行构建项目?

    在 makefile 工程中、我希望 makefile 决定用于编译的编译器工具的位置和版本。 如果您看到该消息、我想知道 CCS 是否认为它是 CCS 工程而不是 makefile 工程。 您是否使用“导入->常规->现有项目到工作区”菜单将项目导入新工作区?