This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 断言错误

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921795/assertion-error

我正在使用 tda2xx 并创建了算法链接(DSP1) (非就地)  

在测试应用程序映像时、我遇到以下错误:

算法:正在创建(algId = 1)!!!
[DSP1 ] 16.641981 s:断言@行:image/algPlugin.c 中的332:pSystemVideoFrameBuffer->bufAddr[0]!= NULL:失败!!!
[DSP1 ] 16.642255 s:断言@行:image/algPlugin.c 中的332:pSystemVideoFrameBuffer->bufAddr[0]!= NULL:失败!!!

此错误位于 algplugin.c 文件的 create 函数中

pSystemVideoFrameBuffer->bufAddr[0]= Utils_memAlloc (utils_HEAPID_DDR_cached_SR、(maxHeight*(pimageObj->pitch)*2)、ALGORITHMLINK_FRAME_ALIGN);

 utils_assert (pSystemVideoFrameBuffer->bufAddr[0]!= NULL);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利扬什

    您能否指定您正在使用的 SDK?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 的是 PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00。

    此致、

    Riyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保此链接的创建时间参数有效或无效。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了每个参数的有效性、但得到了相同的错误。

    此致、

    Riyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享以下详细信息。

    1) 1)在算法文件中添加调试打印、以了解请求的存储器大小。

    2)在文本文件中完成日志。(在 "vision_sdk/links_fW/src/rtos/utils_common/src/utils_mem_priv.h"中启用宏"utils_MEM_debug"、然后获取日志)

    3) 3)共享"gmake -s showconfig"的输出

    4)共享在用例中创建的链接和链接。(例如:NullSrc->解码->显示)

    谢谢

    加维拉尤