This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:实时调试模式

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921761/ccs-ccstudio-realtime-debug-mode

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用实时调试模式的"连续刷新"。

但是、当我使用"表达式"来观察寄存器值的行为时、此函数工作正常。 另一方面、当我使用"Registers" 来观察寄存器值的行为时、此函数似乎无法正常工作。

请您提供您的意见以解决此问题吗?

这是我的环境。

CCS 版本:10.1.0.00010

2. XDS 版本:版本 9.2.0.00002

目标器件:TMS320F28379D (使用 F28379D 的 Launchpad)

如果您对我的环境有任何疑问、请告诉我。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马奇达-圣、

    我简要地尝试了 F2837xS 目标上的实时模式、它对表达式和寄存器视图都很有效。 您能否提供有关您观察到的寄存器的更多详细信息? 是否可以提供一个小型的可重现测试案例(我只需要*。out 文件)?

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的确认。

    附件 是我使用的执行文件。

    我确认了 GPIODataRegs.GPBDAT。

    此致、e2e.ti.com/.../3716.timed_5F00_led_5F00_blink_5F00_cpu01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马奇达-圣、

    感谢您的附件。 我运行了输出文件、并看到表达式和寄存器视图(GPIO34)的实时更新成功。 请参阅随附的视频:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/realtime.zip

    在您的环境中、您只能在"Expressions"视图中看到 GPIO34更新、但在"Registers"视图中它从未更改? 只需确认一下、两个选项中都启用了"连续刷新"、对吧?

    Ki