This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:隐藏*。cfg 文件

Guru**** 3001840 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922163/ccs-tms320c6678-hide-cfg-file

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

CCS:7.

操作系统:Win7

我完成了一个项目、是否可以隐藏 *。cfg 文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dariush

    您是否希望.cfg 文件存在但在项目中不可见?  您可以通过在项目浏览器中创建筛选器来隐藏它

    这是一个包含.cfg 文件的工程。

    单击项目浏览器工具栏中的筛选按钮。  它是下面捕获左上角的按钮。  过滤器对话框打开后、单击用户过滤器选项卡。

    单击"新建"并添加您自己的筛选器*。cfg、确保已选中它

    现在它已隐藏

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Dariush Karami"]是否可以隐藏 *。cfg 文件?

    "隐藏".cfg 文件最接近的选项是将其放在单独的工程中、因此在应用程序工程中工作的其他用户不会意外修改它。 否则、您无法完全删除该文件、因为它与项目本身具有复杂的依赖关系。  

    若要在单独的配置工程中创建使用 SysBIOS 的应用程序、可以从工程向导(菜单 Project -> New CCS Project)中检查工程结构、然后选择以下选项:

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔