This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSV8.3.1器件:TMS320C5509A

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920751/ccs-ccsv8-3-1-device-tms320c5509a

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

 我在我们的定制板之一中使用了 TMS320C5509A。 使用的 CCS 版本为 CC8.3.1。

以前的软件是在 CCS3.3中开发的。

我在 "Project"下尝试了 CCS8.3.1中提供的选项-- >" 导入旧版 CCSv3.3项目"、

 控制台中提示的错误消息如下所示:

发生构建文件生成错误..

产品 "XDAIS" v1.0.0  当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

构建停止..

请建议并提供下载 'XDAIS' v1.0.0的链接。

此致

Sanjay Kumar Singh

PDIC 经理、

Bharat Electronics Ltd.

印度班加罗鲁-560013。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    您的3.3项目是否特定于 XDAIS 上的特定版本? 您可以尝试在产品列表中禁用 XDAIS、看看它是否有用? 如果取消选中此选项会导致生成错误、请发布在生成控制台中出现的错误。

    有关如何禁用产品列表中的 XDAIS 的示例、请参阅以下端口:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/374245/2046257#2046257

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     我已经对 XDAIS 进行了分解、

    接下来,我尝试重建,错误消息是:无法打开源文件“CSL.h”

    请给出建议。

    此致

    Sanjay K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     此外:

    我尝试从链接安装“C5500.exe:  

      

    现在、在 Builld All 之后:显示的错误是"No rule to make target "C:/CCSTUDIO_v3.3/C5500/Ccgtools/lib/rts55x.lib"、all"需要使用。

    请给出建议。

    此致

    Sanjay K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sanjay singh35"]接下来,我尝试重新构建,错误消息是:无法打开源文件“csl.h”

    您需要将包含搜索路径添加到 CSL 包含目录的位置。 这可以通过 工程编译属性来完成。 您可以使用 CCS 3.3的路径(假设您仍然安装了它)

    \C5500\CSL\include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCSv8不附带 C55x 编译工具。 您需要从应用中心安装它。 请参阅以下链接中的警告:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#c55x

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议查看以下有关将 CCSV3.3项目迁移到 CCS Eclipse 的文档。 其中提供了一些好的建议:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     根据您的建议、我再次尝试执行 Import Legacy 转换、

    对于 CCS、您能不能建议使用:CCSV8.3.1器件:TMS320C5509A、Comipler 4.4.1版是否正常 ?

    单击"Finish"后、弹出的警告为:

    迁移项目时遇到了可能需要您注意的问题。 有关详细信息、请参阅每个项目根目录中的'project.log'。

    好建议这家酒店还可以吗?

    在哪里可以选择启用 DSP/BIOS 工具?  这是必需的吗?

    所有凸起之后:弹出的 erros 如下所示:

    gmake:没有规则使目标 C:/CCSTUDIO_v3.3/C5500/cgtools/lib/rts55x.lib 成为所有人都需要的目标

    不会因为错误而重新生成所有目标。

    请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sanjay singh35"]对于 CCS,您是否可以建议:CCSV8.3.1器件:TMS320C5509A,Comipler 4.4.1版正常 ?

    这是 C55x 编译器的最后(和推荐)版本

    其他问题。 您是否看到文章 :https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html

    谢谢

    Ki