This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6743:代码生成工具/在另一台计算机上安装

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922398/ccs-tms320c6743-code-generation-tools-installation-on-a-another-computer

器件型号:TMS320C6743

工具/软件:Code Composer Studio

我正在新计算机上安装 Code Composer Studio 版本4.2.4.00033。 遗憾的是、生成的代码之间存在差异。
我怀疑这是由于"有效代码生成工具"的差异造成的。

旧计算机:

新:  

虽然我在新计算机上安装了7.2.12版、并且我可以选择它、但7.4.24版始终显示在有效代码生成工具中。

有人可以帮帮我吗?

Windows 10 32位旧计算机和 Windows 10 64位新计算机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Holger Seebode"]尽管我在新计算机上安装了7.2.12版,但我可以选择它,但7.4.24版始终显示在有效代码生成工具中。

    7.2.12安装在何处? 它必须位于编译器发现路径上并被 CCS 检测的目录中。 您可以在 CCS 首选项中选中这两个选项:

      

    谢谢

    Ki