This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成错误

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921409/build-error

我在添加用例和算法插件后使用 TDA2xx  

我使用 了命令> gmake -s -j depend 并得到以下错误

makeconfig:正在生成标头...
0 [Main] sh 10596 SYNC_ITH_CHild:子级5508 (0x200)在状态代码0xC0000142的初始化之前死亡
211 [Main] sh 10596 sync_with 子级:*子级状态等待 longjmp
C:/Users/91772/AppData/Local/Temp/make11584-1.sh:fork:资源暂时不可用
gmaked[3]:*[header]错误128
gmak[2]:*[所有]错误2.
gmaking[1]:*[makeconfig ]错误2.
gmake:*[Depination]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在文本文件中共享完整的构建日志? 还共享"gmake -s showconfig"的输出

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5852.Error.txt

    >> showconfig 的输出

    C:\processor_sdk_vision_03_04_00_00\vision_sdk\build>gmake -s showconfig
    编号
    0 [Main] sh 12648 SYNC_ITH_CHild:子级7120 (0x1E8)在状态代码0xC0000142的初始化之前死亡
    266 [Main] sh 12648 SYNC_ITH_Kild:***子状态正在等待 longjmp
    C:/Users/91772/AppData/Local/Temp/make10856-1.sh:fork:资源暂时不可用
    gmaking[1]:***[showconfig]错误128
    gmake:***[showconfig]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此构建错误不属于 VISION-SDK、因此请重新安装 SDK 并重试。 如果您仍面临相同的问题、请在新 PC 上尝试。

    谢谢

    加维拉尤