This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:XDS100v2误差-183放大器;-1041

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919994/ccs-codecomposer-xds100v2-error--183--1041

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 XDS100v2调试探针。 编译工程时没有错误、但当我单击"Debug"按钮时、

首先、我得到错误183、几分钟后、它变为错误1041。

_________________________________________

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-183'(0xffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。

说明如下:
控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。

_________________________________________

C28xx:连接到目标时出错:(错误-1041 @ 0xFFFFFF49)调试探针报告错误。

确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.2.0.00004)

_________________________________________

我使用安装在 Win 10 64位上的 CCS v9.1。

我检查了设备管理器、它显示探测已被识别且工作正常。

此外、当我单击 targetConfigs 文件夹中 TMS320F28335.ccxml 文件中的 Test Connection 按钮时、我会收到相同的错误。

调试探针可与 Win 7 64位、CCS 9.1和相同 F28335 DSP 的另一台 PC 配合使用、但无法与我的系统配合使用。

此致、

Pouriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 版本为1909。

    我还安装 了 ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64软件包。

    我是否错过了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouriya、

    有关解决此问题的其他详细信息和提示、请参见下面的调试 JTAG 页面(搜索错误编号):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    我这里有一些 F28x 开发板、它们都可以在我的 Windows 10上运行、因此我想知道是否存在某种错误配置。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    我检查了探头的引脚、发现 TDIS 引脚未接地。 之后它运行良好。

    非常感谢。

    此致、

    Pouriya