This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:链接错误:错误:系统错误、CAN't open file '/.obj'对于输入:否

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921785/ccs-tms320c6713b-linking-error-error-system-error-can-t-open-file-obj-for-input-no

器件型号:TMS320C6713B
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试构建我的项目、但在链接器件中遇到错误、我不知道如何修复。

在生成"build All"后、我会得到下一个错误:

--------------------  piloto2.pjt -调试 ---
[正在链接...] "C:\CCStudio_v3.1\C6000\ccgtools\bin\cl6"-@"Debug.LKF"

>> lnk6713.cmd:  错误:系统错误、无法打开输入文件"/.obj":否
             这样的文件或目录

>>编译失败

我正在将库 rts670.lib 用于 DSP C6713B

是否有人可以帮助我解决此错误???

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Cesar Barron">>lnk6713.cmd:  错误:系统错误、无法打开输入文件'/.obj':否
                 此类文件或目录

    请检查 链接器命令文件中是否有"/"样式注释。 如果是、这可能是问题、如该 相关主题中所述。  

    另请注意、CCS 3.1非常旧、不再受支持、因此我们提供的支持有限。