This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:CC1310:致命错误#10296无法打开.out 文件、致命错误#6001

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919833/compiler-ccstudio-cc1310-fatal-error-10296-cannot-open-out-file-fatal-error-6001

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我使用的是 CCS v9.1。 我通常使用 Winrar 备份工作区。 我将压缩父文件夹、其中包含工程、甚至包含在使用 CCS 打开工作区时创建的元数据和其他文件夹。 同样、我也使用 Winrar 解压缩了最近的备份、并尝试构建项目。 我会得到各种误差、例如

1)严重错误#10296无法打开输出文件"projectname.out"进行写入

2)致命错误#6001" projectname_linkinfo_.xml":无此类文件或目录

我返回到我备份的工作区。 我再次尝试压缩和解压缩、以查看我第一次尝试备份工作时是否发生了什么情况。 但是、即使这样做之后、我也会看到同样的情况。

我已经尝试过参考帖子中的建议。 这不奏效。 我还尝试了清理和重建项目、但没有结果。

有人能不能提出什么问题、我如何解决?  

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查提取的 zip 文件的权限。 所有文件夹/文件是否都具有写入权限?  清理工程时、*。out 文件是否会被删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直到今天、我还没有遇到与权限相关的问题。 但是、我根据您的建议进行了检查。 似乎管理员和系统具有所有权限。 但我有另一个工作区、在这里、我从工作区导入了项目。 它们具有相同类型的权限、但仍然可以正常工作。

    一件事是、在提取的文件夹中、当我尝试清理时、它会说、名称太长、并且当我这么做时、.out 文件不会被删除。 但是、其他.d 文件会被删除。

    此外、电源出现故障、我的笔记本电脑随后关闭、这之后、我恰好遇到了这些问题。

    您能否建议可以做些什么?

    提前感谢、

    Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chandrasekhar Dhulipala]*在解压的文件夹中,当我尝试清理时,它会提示您命名为 long,并且当我这样做时,.out 文件不会被删除。 但是、其他.d 文件会被删除。

    您能否提供编译控制台中显示的确切错误消息?