工具/软件:Code Composer Studio
我的板上有两个单独的 TMS570、我通过两个单独的 XDS-110进行调试。 我不需要同时对它们进行调试。 我只希望能够选择要加载代码或调试的处理器。
目前、我可以将一个或另一个 XDS110插入计算机的 USB。 但我想选择不这样做。 如果我同时插上这两个插件、CCS 会询问我要使用哪一个。 这是理想的! 但是、它不起作用。 显然、它对 CCXML 文件的编辑不正确、我在 CCXML 文件中收到语法错误、如下所示:
无法从 XML 文件读取系统设置程序数据.... TMS570LS0914.ccxml. 解析文件时出错: 致命错误(11、66):无效的字符引用。
由 CCS 创建的 ccxml 文件的内容如下:
===================
1) 1)您能否告诉我正确的语法、以便我可以编辑此文件、以便在我每次需要 XDS110时实际询问我(或始终选择相同的语法)
2) 2)我想将此报告为 CCS 8.3.0.00009中的错误
谢谢。。。