This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:GEL_AdvancedReset 类型和脉冲持续时间

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921514/ccs-am3358-gel_advancedreset-types-and-pulse-duration

器件型号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已出于 我自己的目的修改了 C:\ti\ccs910\ccs\ccs_base\emulation\boards\Beaglebone\gel 中的常用 beagleblack .gel 文件、因为我在调试器启动时系统复位信号脉冲时间过短。  我测量的脉冲短于100us、并且我有一个需要至少200us 的外部器件。  我已从 GEL_AdvancedReset 更改为 GEL_Reset、现在一切都正常、因为系统复位信号不再脉冲。

我想知道可以传递给 GEL_AdvancedReset()的不同复位类型是什么以及它们的作用是什么。  我在这些论坛以及 CCS 帮助页面 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/gel/GEL_AdvancedReset.html 中进行了搜索

此外、是否有办法设置脉冲持续时间、我将来应该使用它?  目前、我正在使用目标配置文件中的选项、使用 XDS200调试器在 nRESET 上应用复位。

感谢您的帮助、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    [引用 user="Simon Edwards1"]我想知道可以传递给 GEL_AdvancedReset ()的不同复位类型及其作用。

    基本上你在菜单 Run -> Resets 上看到的内容。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/302525

    [引用 user="Simon Edwards1">]是否还可以设置脉冲持续时间、我将来应该使用它?  [/报价]

    不幸的是、不是 复位信号应足以启动器件。 如果要将系统复位置为有效、则需要在硬件中实施延迟。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rafael 的帮助。