This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS 崩溃窗口10 -黑屏死机-现在 CCS 将无法运行

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921342/ccs-tms320f28379d-ccs-crashed-windows-10---black-screen-of-death---now-ccs-will-not-run

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我关闭了 CCS、计算机通过扬声器发出奇怪的噪音、然后变成黑色。

计算机重新引导正常、但当我启动 CCS 时、我会看到此消息窗口。

我查看了日志并看到了这一点;


!entry org.eclipse.OSGi 4 0 202020-07-08 18:37:29.776
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.NoClassDefFoundError:org/eclipse/core/resources/IContainer
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:153)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:592)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498)
原因:java.lang.ClassNotFoundException:自动激活 bundle org.eclipse.core.resources (276)时出错。
org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:123)
org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClass(ClasspathManager.java:505)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.findLocalClass(ModuleClassLoader.java:328)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findLocalClass(BundleLoader.java:392)
org.eclipse.osgi.internal.loader.sources.SingleSourcePackage.loadClass(SingleSourcePackage.java:36)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:466)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:419)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:411)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
在 java.lang.classloader.loader.loadClass (未知来源)
(笑声) 13个以上
原因:bundle org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start()中的 org.osgi.framework.BundleException:异常。
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:800)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.start(BundleContextImpl.java:729)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.startWorker0(EquinoxBundle.java:1002)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:354)
在 org.eclipse.OSGi.container.Module.doStart (Module.Java:581)
在 org.eclipse.OSGi.container.Module.start (Module.Java:449)
org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.start(SecureAction.java:468)
org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:114)
(笑声) 22个以上
原因:org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException:文件格式不兼容。 工作区保存的版本不兼容:0。
org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader(WorkspaceTreeReader.java:59)
org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader(WorkspaceTreeReader.java:67)
org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restoreTree(SaveManager.java:1039)
org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restore(SaveManager.java:702)
org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.startup(SaveManager.java:1558)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.startup(Workspace.java:2448)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.open(Workspace.java:2205)
在 org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start (ResourcesPlugin.Java:486)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:779)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:1)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:772)
(笑声) 29个以上
原因:java.lang.exception:不兼容的文件格式。 工作区保存的版本不兼容:0。
org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.provideStackTrace(ResourceException.java:39)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException。 (ResourceException.Java:35)
(笑声) 41个以上

我无法启动 CCS、因此可以恢复项目。  

如何继续使 CCS 再次运行?

谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [quote user="David Petryk">由以下原因引起:java.lang.exception:不兼容的文件格式。 工作区保存的版本不兼容:0

    您的工作区似乎已损坏。 您可以尝试使用全新的工作区文件夹、看看这是否有用?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我刚刚重新安装了 CCS、修复了它、但失去了我所有的 CCS 首选项。