This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28388D:是否有方法在没有 CRO 的情况下测量时钟

Guru**** 2755325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921152/ccs-tmdscncd28388d-is-there-a-way-to-measure-the-clock-without-a-cro

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

考虑到当前的情况、我无法访问 CRO、是否有方法可以仅使用控制卡测量 CPU 时钟。

可以使用板载 ADC、PWM 或 ECAP 或任何其他选项进行链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    它们是该器件上的双时钟比较器(DCC)、可测量 CPU1.SYSCLK 频率。 有关更多详细信息、请参阅《技术参考手册》。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将查看该示例。

    无论您是否有机会计算200MHz 的频率、它都会加速我的任务