This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1243:我希望传输时序不相等的信号

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920219/compiler-awr1243-i-want-to-transmit-signals-with-unequal-timing

器件型号:AWR1243

工具/软件:TI C/C++编译器

是否可以更改 AWR1243上每个线性调频脉冲信号的传输时序(等待时间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、可以发送具有不同空闲/等待时间的线性调频脉冲。 如果您使用的是 mmWave Studio、"AWR CHIRP CONF SET SB" API 可帮助您实现这一目标。 您可以在毫米波接口控制文档中查找此 API 以了解更多详细信息。

    希望这对您有所帮助! 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    石田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    是否可以为两个连续信号设置不同的空闲时间?
    例如、是否可以将  一个信号的空闲时间设置为1000ns、下一个设置为3000ns、下一个设置为2000ns?

    如果可能、是实时还是预设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以将空闲时间分别设置为1000ns、3000ns 和2000ns。 在 mmWave Studio 中发布 API 时对其进行预置。

    此致、

    石田