This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:GUI Composer

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919275/ccs-tms320f28027f-gui-composer

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

我看到、有时在启动 GUI 设计器时、我的 GUI Composer 项目不会打开。 我使用的是版本2。 19.12 (TI 云网站和 Goggle Chrome 上的版本。

我需要打开另一个项目、然后有时会显示我保存的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个奇怪的问题、而不是我以前经历过或听说过的问题。 如果不能始终如一地重现、则调查将是一项挑战。  

    如果您在几天内仍然相当一致地看到这个问题、请告知我们、我将与我们的专家核实他们是否有调试的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、今天早上又发生了这种情况、我对 GUI 进行了更改(一些小标签修复)、保存图标没有变暗、无法保存。

    我会运行该项目、但没有进行更改。 我需要完全退出 GUI 编写器、然后返回进行修复。

    我使用的是 goggle chrome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在多个 GUI Composer 项目中持续看到此行为并在使用数天内保持一致、请告知我们。 遗憾的是、如果没有可重现的测试案例、这是一个很难调查的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天早上、当我打开 GUI Composer 时、没有显示 ui。 我需要先运行然后关闭、然后才能看到 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您是指空白编辑器吗? 尝试打开另一个文件并返回到原始打开的编辑器。 原始编辑器是否仍然为空? 我以前看到过这个问题、我想确认它是否相同。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的空白编辑器、我可以转到另一个文件、然后返回、GUI 也会返回

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您确认这是我看到的同一问题。 该问题由 GC-2531跟踪。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    Patrick 发布的跟踪编号/链接是内部编号。 要在外部跟踪它、请使用以下外部链接: EXT_EP-9917