This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:编译示例工程后出错

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921201/ccs-error-after-build-example-project

尊敬的 TI:  

我使用的是 CCS 版本10、即 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78、

我正在测试示例项目、我遇到了这个问题:

当我确实编译了示例工程时、一切正常、但当我再次打开同一个工程(不编辑任何内容)时、我会根据图片看到错误?

请、为什么会出现这些错误?  
非常感谢。最棒的酒店

 工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第一个屏幕快照中显示的长错误诊断... 这是在构建单个源文件还是在链接时发生的?  如果在构建单个源文件时发生这种情况、那么对于该源文件、 请按照文章 如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。  如果在链接时发生这种情况、请提交完整的 CCS 工程。  按照文章 共享工程中的说明创建 zip 文件。  将 zip 文件附加到您的下一个帖子。

    谢谢、此致、

    乔治