This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:启动 TI-ROTS 项目以在 EVMK2H DSP 上运行

Guru**** 3006670 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920178/ccs-66ak2h14-starting-a-ti-rots-project-to-run-on-an-evmk2h-dsp

器件型号:66AK2H14
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我的任务是在 EVMK2H 上设置一个项目。  我们仍在等待开发套件、因此我希望尽可能做好准备。  我已经下载并安装了 TI-RTOS 处理器 SDK、但它未显示在 Resource Explorer 中。

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_examples_demos.html#dsp-c66x

此链接太过时、也会使用未列出评估套件或处理器的资源浏览器。

我已经尝试创建一个"Hello World"新项目、但它几乎不会成功。   

我创建一个新项目-选择66AK2H14 -选择 C66XX 选项卡-在模板下、我展开 SYS/BIOS (这是正确的项目吗?  从我所读的内容中、这是 TI-RTOS 的旧名称?) 选项卡-然后是更多示例-使用导入向导进行搜索。  这将打开一个新窗口、其中列出了一些项目。  我尝试了 hello 项目、单击"完成"、为项目命名。  然后、我需要指定一个保持为空的平台。

我不知道在哪里可以获得一个适用于该处理器且具有最新文档的良好 TI-RTOS 示例。  我缺少什么吗?

任何帮助或指示都很好。

Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、Resource Explorer 中没有 K2H 设备。 它适用于较旧的 CCS 版本、这就是用户指南的组织方式。 您可以从 CCS 创建一个 SYSBIOS hello world:File--->New--->Project--- >CCS 项目--- >SYSBIOS ---- >最小。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的快速回复。  这将带我进入同一屏幕、我需要指定仍为空的平台。  有什么想法吗?

    再次感谢您的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个下拉菜单、您可以为 K2H 器件选择 ti.platforms.evmTCI6636K2H"。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    当我使用最新的 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK v06.03的 CCS 10.1时、情况并非如此。  我现在已降级到 CSS 9.3、它似乎在那里工作。  可能是处理器 SDK 未安装正确 的 BIOS。  它安装6.76.03.01、看起来 v6.82.01.19是最新版本、是 CSS10所必需的。  我尚未测试此理论、因为它目前适用于 CSS 9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 K2HK PRSDK RTOS 6.3、 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2HK/latest/index_FDS.html 提到测试的 CCS 版本是 CCS 9.3、清单 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2HK/latest/exports/Processor-SDK_RTOS_K2HK_Manifest.html 提到的 SYSBIOS 是6.76.3。  

    我们还没有转到 CCS 10、它可能有问题。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  现在这是有道理的。  我错过了该部件、刚刚下载了软件。  很抱歉给您带来不便、浪费了我们的时间!

    此致