This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:调试时、如何返回和退出到上一编辑点?

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921055/ccs-ccstudio-when-debug-how-can-i-go-back-to-the-previous-edit-point

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCS  版本:10.1.0.00010

当不处于调试状态时、会出现类似这样的"后退"和"前进"按钮。

但是、在调试时、似乎没有这样的按钮"返回"、  

如何在调试中"返回"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具栏上可用的按钮因您所处的视图而异。  在编辑视图中、它们是为代码编辑和编译而定制的。  在调试视图中、它们侧重于调试活动。

    您可以自定义透视图和添加/删除按钮。   

    在调试视图中、转到 Window 菜单并选择以下项目

    在工具栏可见性下向下滚动以进行导航。  展开它并选择要添加的操作。

    此致、

    John