This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:跳转至错误策略

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920677/ccs-launchxl-cc1312r1-jump-into-error-policy

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我在这里曾问过一个问题。

在 ROV 中、我找到了这个

很抱歉耽误你的时间...回答

我正在使用 cc1312客户电路板。

我们发现、我们的程序将非常频繁地进入错误范围、

根据您的 PE 之一

"我会尝试注释掉"pinrT_debug_UART"、看看该"fixed"。 例如、sprintf 可能需要相当多的堆栈、如果主任务堆栈太小、您可能会遇到堆栈溢出。 您是否也可以检查任务堆栈?"


我们如何进行检查

还有其他想法吗?
如何调整堆栈/堆大小?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根本不是这方面的专家、但您是否尝试增加:

    /*以字节为单位的栈大小*/
    #define THREADSTACKSIZE 1024 

    BR

    Siri