This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:Resource Explorer 中未显示适用于 C2000的 TI-RTOS

Guru**** 3007520 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919029/ccs-f28m36p63c2-ti-rtos-for-c2000-not-showing-in-resource-explorer

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试让 TI-RTOS 在我的 Concerto 器件上工作。 我在 CCS Resource Explorer 或 App Center 的任何位置都找不到适用于 C2000的 TI-RTOS。 我已通过以下链接为 C2000安装 TI-RTOS: https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html。 然后 CCS 检测到新软件、并将其安装到 CCS 中、如 Installed Software 中所示。

但我仍然无法在 Resource Explorer 中看到用于 C2000的 TI-RTOS。

看起来 TI-RTOS for C2000入门和用户指南文档(spruhu3d.pd 和 spruhd4l.pdf)是指看起来与我的 CCS 不同的旧版本。 我使用的是 CCS 9.0.1。

如何使适用于 C2000的 TI-RTOS 显示在 Resource Explorer 中?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我建议使用 CCS 8.3。 在这里、您可以使用 Resource Explorer Classic 获取示例(在找到用于 C2000的 TI-RTOS 并将其安装到 CCS 之后)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、我会尝试一下。

    但这是否意味着在较新的 CCS 版本上根本不支持用于 C2000 (Concerto)的 TI_RTOS? 这意味着只要我们仍在使用此器件、我就会一直使用版本8.3。 实际上、我们计划在一段时间内仍使用 Concerto 器件。 这让我有点担心。 在上一篇文章中、我还询问了 Concerto 支持的情况、这不是 C2000 Ware 中的功能、而是旧版 controlSUITE 中的功能。 我们是否应该从 Concerto 转移过来? 我可以从 controlSUITE 中获取所有资源、但是否无法让用于 C2000的 TI_RTOS 在新的 CCS 版本中工作?    

    此致

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    CCS 更改了 Resource Explorer 中 TI-RTOS for C2000在导入示例方面不支持的某些机制。 如果您有一个适用于 C2000的 TI-RTOS 的现有项目、它将与较新的 CCS 配合使用。 需要注意的一点是、您可能需要在新 CCS 中安装较旧的编译器版本。 我们已停止针对较新的编译器版本验证 TI-RTOS for C2000。

    Concerto 器件仍由 TI 制造和提供支持。 我们还有一个较新的 C28/Cortex 器件 TMS320F2838x。 我来自 RTOS 团队、不知道器件之间的确切区别。 您能否发布一个新的主题以获得他们的指导?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢反馈 Todd。

    我现在已经安装了 CCS 8.3、但在 Resource Explorer 中仍然看不到用于 C2000的 TI_RTOS。 我还尝试卸载并重新安装 TI_RTOS。

    这是 CCS 8.3中的资源浏览器:

    但是、CCS 8.3中显示的安装软件下安装了该软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    图片未显示。 可以再试一次吗?

    CCS 是否在发现用于 C2000的 TI-RTOS 后重新启动 CCS?

    此外、您是否是 Resource Explorer Classic?  

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到、我的错误是、我没有意识到 CCS 8.3中现在有两个版本的 Resource Explorer。 选择经典解决方案后、我现在可以找到适用于 C2000的 TI-RTOS。 谢谢 Todd!  

    您提到过、如果我在协奏曲器件上有一个现有的 TI-RTOS 项目、它在新的 CCS 版本中本来可以正常工作。 从技术上讲、这意味着我可以在 CCS 8.3中从此处创建项目、然后将其导入到最新的 CCS 版本中并从此处继续?

    最后、关于 TI-RTOS 的一般培训:除了《入门指南》和《用户指南》之外、似乎唯一的选择是由第三方公司粗调的" TI_RTOS 入门"培训、因为这是 traination.ti 网站链接到的内容。 这看起来很粗糙,但也很贵,至少对我来说,我的汇率也是如此。 我习惯于 TI 以现在的成本为他们的产品提供非常好的培训、以鼓励他们使用他们的产品。 现在、我似乎需要为第三方支付粗费、或者通过用户指南和示例自己费力去做。 我是 TI-RTOS 的新手。 是否没有其他有关 TI-RTOS 的培训材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我们提供了较旧的培训材料: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/840835。 遗憾的是、旧车间的实验室陈旧。  

    以下是 TI-RTOS 的常见问题解答主页: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/840835

    还有以下介绍: https://www.youtube.com/watch?v=nkA8ss5FAqE&t=1016s (我也会将其添加到常见问题解答页面)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将介绍这些材料。 感谢 Todd 的支持、非常感谢。