This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:如何在 CCS V10中编辑和使用编译配置

Guru**** 3003500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920638/ccs-tms320f28388d-how-to-edit-and-use-build-configuration-in-ccs-v10

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 CCS V10。 我希望在 CCS 中编辑编译配置设置。

1.如何编辑编译配置

2.如何在该功能与其中写入的配置之间建立链接。

我无法关联和更改配置。 我只看到名称和描述。 然而、在示例程序中、它有一个被称为 RAM 和闪存的选项、根据这个选项、它选择 RAM 模式或闪存模式。

我们非常感谢您的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    请参阅用户指南的以下章节:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#build-configurations

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢你的答复。

    链接没有用于编辑指示器创建配置的选项。 它提供的选项仅用于创建一个、将可用的一个作为扩展集。

    它没有说明它的实际执行情况、而是仅提供有关如何使用它的指导。

    请进一步指导我如何创建自定义配置。

    PS:我确实看到了链接中提到的视频、现在我正在寻找这些视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mohan BM"] PS:我确实看到了链接中提到的视频,这正是我要查找的内容。

    您的问题是否在视频中得到了解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是输入错误。 它解释了我已经尝试过的所有事情、但它没有解决我的问题

    我正在尝试创建自定义编译配置。

    在版本配置中、它显示优化已启用、我不想启用。 我找不到相同的更新方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    我仍然不清楚问题是什么。 创建新配置后、您可以根据需要修改该配置的构建设置。 这些更改将应用于新配置。 如果要禁用优化、只需在编译器设置中禁用优化、并且在应用更改时、优化将应用于您创建的新配置(假设它处于活动状态)。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ki、

    现在我了解到、创建新配置后执行的任何设置都将保存在新配置中。 这就是我要找的。