This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:使用 main.c 创建新的空项目

Guru**** 3010190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920302/ccs-ek-tm4c1294xl-creating-a-new-empty-project-w-main-c

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Blinky ex 周围得到了一些不错的结果。

现在、我想继续进行我的真实项目。

但是、当我使用"入门"创建新的空项目(w.main.c)时、编译器会立即发出并显示如下内容:"此项目不包含可生成的 RTSC 配置(.cfg)文件。"

嗯、我特别没有选择空 RTSC 项目、所以这可能是 没有创建这样一个文件的原因。

那么为什么需要它呢? Blinky 似乎没有一个?

使用 RTSC Project 选项、我需要从头开始输入各种数据、无需任何帮助。 目标和平台。

我可以尝试输入处理器、但这是正确的吗? (TM4C1294是否足够或是否需要以下所有字母)

还是这里需要完全不同的东西?

在谈到平台时、这是否会带来一些选择? 该字段毕竟似乎有一些下拉选项(如果可用)。

可以找到 CCS 的用户手册吗? (便携式 PDF 格式! (在 Linux 上脱机工作)

正在使用 CCS 版本10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ja HV"]但当我使用入门创建新的空项目(w.main.c)时,编译器会立即发出并显示如下内容:"此项目不包含可构建的 RTSC 配置(.cfg)文件。"

    如果您使用"Empty Project"模板创建了项目、则不应显示该消息。 您确切地说是如何创建项目的?
    此外、启动您自己项目的一种方法是从 TivaWare 导入一个简单示例(如 blinky)、然后修改或添加您自己的源文件。

    [报价用户="Ja HV">是否可以找到 CCS 的用户手册? (便携式 PDF 格式! (在 Linux 上脱机工作)

    您可以从 CCS 帮助(菜单 Help -> Help Contents -> Code Composer Studio User's Guide)中访问 CCS 用户指南(脱机版本)。 请看一下入门一章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终使导入项目正常工作。

    已完全清理 Project Explorer。

    -导入了我修改的 Blinky 版本

    -输入新名称

    =完成后出错!

    但是、这些可能与 Linux 相关! 我的名字中有空格、Linux (或 CCS)不喜欢它?

    到目前为止、项目名称中的所有内容都包含了这些蜂鸣音空间!

    确保名称中没有空格或其他奇怪的字符(下划线看起来正常)、Project (仍然是仅 Blinky 代码)现在会编译、上载并看起来正在运行。

    现在、我们来看看棘手的部分。 在 main.c 文件中添加"实际"代码?

    但又进一步实现了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好避免工作区/工程路径和名称中的这些空间。  

    很高兴听到您正在取得进展。 如果您在旅途中还有其他问题或疑问、请随时创建新帖子。