This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3235SF:CC3235SF:我的代码在调试模式下工作良好,但在闪存状态下不工作。

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920492/compiler-cc3235sf-cc3235sf-my-code-works-well-in-debug-mode-but-not-works-in-flash-state

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF、 UNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

我在 CC3235modsf launchpad 中开发了固件。 我的代码在调试模式中运行良好。 但是、当我将 bin 写入 launchpad 时、它不起作用。 我使用了 Uniflash。 BTW 其他示例代码在闪存模式下工作良好。  
我的代码在 c++中包含类。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 "入门指南"(https://www.ti.com/lit/ug/swru461b/swru461b.pdf)中的确切说明进行操作-请参阅第2.4章。

    如果应用程序通过调试器工作、则编程应该正常。  

    有关  Uniflash/Image Creator 的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swru469g.pdf。

    BR、

    Kobi