This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM5517:无法在实时模式下连接到目标

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920737/ccs-tmdsevm5517-unable-to-connect-to-target-in-realtime-mode

器件型号:TMDSEVM5517

工具/软件:Code Composer Studio

我想在实时模式下连接到目标、以便在从闪存引导时访问 CIO 控制台。 我已经看到、这可以通过从调试配置菜单中启用实时模式来实现。 但是、当我以这种方式启动调试时、我收到错误消息"连接到目标时出错:错误0x80000260/-1131在执行、初始化、OCS、 尝试进入实时失败"  

我怀疑 DSK-EVM 板载 USB 仿真器 不支持实时模式。 请确认吗?  

谢谢、  

Aldo Minardo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔多

    有趣的是、C55x 器件上的实时模式应与 XDS510调试探针一起正常运行-但是、由于隔离、我无法完全确定(我的电路板在办公室)。   

    [引用 user="Aldo Minardo">以便在从闪存引导时访问 CIO 控制台。 [/报价]

    我不确定您是否处于正确的轨道、因为控制台 I/O 功能会通过软件断点强制停止目标、而不管实时模式如何。 相反、我会在加载到 RAM 的代码的开头插入一个永久循环、这样您就有足够的时间连接调试器、恢复代码的正常运行并开始调试。  

    我还记得、如果在调试会话启动期间启用了实时模式、但这以前是在 CCSv5或6中启用的、那么调试器会崩溃的错误-您是否正在使用这些版本之一? 很遗憾、我找不到确切的讨论或错误报告。

    如果您正在执行此操作、您能否在启动目标之前禁用实时模式?  

    除此之外,我对尝试什么没有其他想法。 我想您已经熟悉下面的引导加载程序参考、对吧?

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhw2/spruhw2.pdf

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔