请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有多个同时在单个内核上运行的项目。 每个闪存都有自己的空间。 我可以加载所有这些文件,并看到每个文件都在那里。 但我只能启动最后加载的项目。 在调试中、能够运行任何项目、而不仅仅是最近刷写的项目会有所帮助。 是否有办法做到这一点?
谢谢、
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有多个同时在单个内核上运行的项目。 每个闪存都有自己的空间。 我可以加载所有这些文件,并看到每个文件都在那里。 但我只能启动最后加载的项目。 在调试中、能够运行任何项目、而不仅仅是最近刷写的项目会有所帮助。 是否有办法做到这一点?
谢谢、
ED
尊敬的 Ed:
[引用 user="Ed Sanders">但我只能启动最后加载的项目。 [/报价]
我假设您是指在调试项目时使用 CCS 自动启动的情况。 这将始终加载并运行与项目关联的程序。
如果您希望运行任何程序、我建议您改为执行手动启动、然后将程序计数器设置为要运行的程序的入口点地址。 这基本上是执行自动启动时发生的情况- CCS 将:连接到目标、加载/刷写程序、将程序计数器设置到程序的入口点、并运行到 main (如果启用)。 您可以执行手动启动、然后自行手动执行上述操作(如果程序已在闪存中、则无需重新加载/闪存)。
希望这对您有所帮助
Ki