工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试在第二版电路板上调试一个项目、该项目在第一版电路板上工作正常。 错误字如下所示。 RAM 调试和闪存调试在我的第二版电路板上都不起作用。
但是、可以将 TI 的示例项目调试到 RAM 中。 至于闪存调试、示例项目也会产生如上所示的错误代码。
我在这个网站上看到了与我的问题类似的答案、但我仍然不知道如何解决这个问题。
感谢您的帮助!
/ /
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0xC095)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00130@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:E:\CCS_Workspace\EPWM01\Release\EPWM01.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 PC:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005FC00@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_en.alg 时无法运行目标
C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。 如果这无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进一步调试。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_ds.alg 时无法运行目标
C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。 如果这无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进一步调试。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器 PC:目标未连接
/ /