This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843:在 AWR1843中读取 RTIA 自由运行计数器

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920524/ccs-awr1843-rtia-free-running-counter-read-in-awr1843

器件型号:AWR1843

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在尝试读取 RTIA 模块自由运行计数器的值,在我的应用程序中,我想通过在每次任务到来时测量自由运行计数器的值来测量任务的周期性,并计算任务周期。 FRC0的两个测量值之间的差异不是恒定的,尽管任务的周期性是恒定的,等于5ms。  

我想了解 FRC 是如何递增的、因为我发现的行为与 RTI 的 AWR1843第17节数据表中所述的行为不同。

这就是我读取 FRC0的方式:通过指向 RTIA 寄存器的指针、在任务5msec 中、

rtireg =(rtiBASE-t *) 0xFFFFFF00U;
RetVal = rtireg->CNT[0].FRCx;

使用具有以下配置的 OS 配置器创建计时器:  

提前感谢

Nada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nada、

    作为一个简单的步骤、您可以读取在毫米波 SDK 中实现的 PMU 计数器。

    请参阅 CycleprofilerP_init  和 CycleprofilerP_getTimeStamp 函数、该函数来自 CycleprofilerP_tirtos.c 文件。 并参考 MMW 演示以了解此功能的使用。

    因此、您可以有效地在两个点获得系统时钟计数并获得差异;这是 SysTick 差异、然后在系统以200MHz 时钟运行时将其除以200m。  

     

    此致、

    JG