This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:新项目结构、如何在项目结构和放大器中引入 SysConfig 文件;遇到错误-无法打开源文件"ti/drivers/GPIO.h"

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920661/ccs-lp-cc2652rb-new-project-structure-how-to-introduce-sysconfig-file-in-the-project-structure-getting-an-error-of---cannot-open-source-file-ti-drivers-gpio-h

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RBSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将在 CCS 中创建一个新项目。 我使用 empty.c 主文件模板创建。 之后、我将 main.c 的内容复制到新项目的空 main.c 文件中。 接下来、我创建了一个新的.c 文件并复制了 uartecho.c 的内容、但在编译代码结构时。 我收到以下错误-- 无法打开源文件"ti/drivers/gpio.h"并且无法打开源文件"UART.h"

谢谢、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam

    要从 CC2652RB 的"empty"项目开始、您需要从 SDK 中导入空示例。  您可以在 Resource Explorer 中执行此操作、如下所示:

    此示例中已经有一个 SysConfig 文件。

    我猜您会在何时进入项目菜单时选择"New CCS Project"、然后从中选择了一个空模板。  在 CC2652上进行开发时不建议这样做。  相反、建议使用 SDK 中的空示例。

    此致、

    John