This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / ISO1211:在哪里可以获得 iso1211、tps62095属于 LT SPICE 模型或 PSpice 模型(未加密)文件

Guru**** 1889305 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, TPS62095
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920543/ccs-iso1211-where-can-i-get-iso1211-tps62095-belongs-to-lt-spice-model-or-pspice-model-unencrypted-files

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件: TPS62095

工具/软件:Code Composer Studio

在哪里可以获得 iso1211、tps62095属于 LT SPICE 模型或 PSpice 模型(未加密)文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以代表 ISO1211发言。 您能否确认我是否可以通过您用于 E2E 个人资料的电子邮件联系您? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到 ISO1211的未加密 PSpice 模型。 如需申请 TPS62095型号、请在直流/直流转换器论坛上发帖、以便向合适的团队通知您的申请。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../ISO1211_5F00_TRANS_5F00_UNENCRYPTED.LIB

    此致、
    Koteshwar Rao