This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28388D:需要澄清、例如、我们是否可以从 F28388D 的 CLA 中获取运行代码的结构覆盖率

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920251/compiler-tms320f28388d-need-clarification-like-if-we-can-get-structural-coverage-of-the-code-running-from-cla-of-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们计划在 其中一个计划中使用 F28388D 中提供的 CLA。

但是、在浏览 TI 网站上提供的 F28388D 数据表和其他材料时、我怀疑它可能不会执行 CLA 中检测到的代码的结构覆盖率 、因为我的检测代码包含一些 C 输入/输出 函数。

请记住、这适用于航空航天计划。

请确认。

此致、

Golivi Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您计划运行此项...

    [引用 user="golivi suresh"]C 输入/输出 函数

    (笑声) 有什么好处?  我不确定这是否受支持。  我必须就此向您返回。

    同时、有关在 C28x 等嵌入式处理器上运行此类函数的一般背景信息、请参阅文章 使用 printf 的提示。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA 不支持 printf 系列函数。  您可以在 C28x CPU 内核和 CLA 之间共享变量、然后使用在 C28x CPU 内核上执行的代码来打印它们。

    这样做时、请确保在 C28x C 代码中定义变量、而不是 CLA 代码。  有关更多详细信息、 请在 C28x 编译器手册中搜索 标题 为变量和数据类型的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治