This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:将 Putty 连接到输出时出现问题

Guru**** 3003500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920436/ccs-cc2640r2f-trouble-connecting-putty-to-output

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 CCS 和该板。 我最近在计算机上更改了我的文件、我认为这是这里的问题。 我以前能够加载简单外设或将零投影到电路板上、并从不同的应用(NRF Connect、TI sensortag 等)打开和关闭 LED。 我以前还能够在 PuTTY 上查看连接数据。 我重新排列了我的文件、但将我的工作区文件恢复到了以前的位置。 现在、我可以刷写板、但不会向 PuTTy 写入任何数据、我无法再更改 LED 值或按寄存器按钮。 当电路板闪烁时、CCS 输出为:

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。

Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定要告知 Putty 正确的串行端口?

    终端是否在 CCS 内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith -感谢您的回复。 终端在 CCS 中未显示任何内容、我也无法像以前一样通过手机或平板电脑上的蓝牙发现器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Olive、

    我会将您的帖子分配给一位专家以提供帮助。  

    最好先对器件进行整体擦除、然后使用预构建的 Project 0 hex 再次刷写、然后重新测试。 如果这不成功、我认为您需要加载项目并使用调试器来评估器件是否处于旋转锁定状态或其他状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan -

    谢谢。 我这么做了、看起来 Project 0工作正常、我尝试做的(向 BLE 应用的服务添加特征)会导致问题并发送此错误:

    初始化仿真器时出错:
    (错误-260 @ 0x0)
    尝试连接到 XDS110失败。
    原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
    固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
    电缆。 固件和序列号可使用进行更新
    xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
    安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
    以获取说明。
    (仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Olive、

    如果您转至开发工具->调试探针-> XDS->Documents->JTAG_Debugger Connectivity Issues、您可以在 Dev.ti.com 上的 TI Resource Explorer 上找到有关此错误的一些信息。 如果您查找您的错误(-260)、我们可以看到此问题可能是由 USB 连接故障引起的。 为了确定问题所在、我在下面列出了几个您可以尝试的步骤。 我已将它们从最复杂到最复杂、以便您更轻松地使用。  

    1.在主机上尝试其它 USB 端口。 这几乎不可能成为问题、但由于它的简单程度、值得一试。

    2.尝试使用其它电缆将计算机连接至主板。

    3.尝试其他电路板/ LaunchPad (如果有)。 这将有助于确定电路板是否损坏。

    4.打开名为"XDS110SupportReadMe.pdf"的文档,该文档位于**您的 CCS 安装位置**\ccs\ccs_base\con\uscif\xds110。 在本文档中、有一节标题为"在没有 JTAG 的情况下恢复正常的 XDS110 "。 请尝试执行以下步骤以尝试恢复位于电路板上的 XDS110器件。

    此致、
    Alec M